This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1216:一个输入信号(IN0)是否可以扇出到所有16个输出通道对?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216, LMK1D2108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327487/lmk1d1216-can-one-input-signal-in0-fan-out-to-all-16-output-channel-pairs

器件型号:LMK1D1216
主题中讨论的其他器件: LMK1D2108

您好、我正在阅读 这里这里 有关此电路板的文档、我无法判断一个输入信号(IN0)是否能够扇出到所有16个输出通道、或者 IN0是否仅限于 OUT0至 OUT7? 我无法理解文档内容。

我们的设计工作计划对所有16个输出通道进行一个输入信号扇出。

请建议-谢谢!

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以插入一个输入信号(例如输入到 IN0)、并将其扇出到 LMK1D1216的全部16个输出。  LMK1D1216根据 IN_SEL 引脚的状态、将 IN0或 IN1路由至 OUT0的所有部分。

    另一个具有相同引脚排列的器件 LMK1D2108与 LMK1D1216类似、不同之处在于它将 输出组拆分为 双路1:8缓冲器。 在 LMK1D2108中、IN0限制为 OUT0至 OUT7、IN1限制为 OUT8至 OUT15。

    LMK1D1216和 LMK1D2108具有相同的封装、引脚排列和许多设计特性、 因此许多文档在器件之间是通用的-这可能会导致一些歧义。 如果文档中有令人困惑或矛盾的特定语言、或者您认为缺少应明确显示的内容、请告知我们、我们将在下一个文档修订版中将其放入队列。