This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:I2C 通信问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327896/cdcm6208-problems-with-i2c-communication

器件型号:CDCM6208

您好、TI 支持团队、

我们正在使用 CDCM620V2、并对 I2C 通信有一种奇怪的行为。

这意味着 CDCM6208在我们的某个产品上电后不会发送初始 read_id 重试的 ackknowledge。

如果我们在第一个 Read_id 之后直接发送第二个 read_id、则表明通信没有问题、我们可以写入所有寄存器。

过去、我们在 CDCM6208的其他产品中遇到过同样的问题、这意味着有时在写入寄存器时会丢失软件知识。

更低的上拉电阻可以改善问题、但我们认为 CDCM6208对于 I2C 有点棘手。

非常感谢您的帮助。

此致

J·梅茨