This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低频时钟替代方案

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328050/low-frequency-clocking-alternatives

主题中讨论的其他器件:LMK6C

您好!

我正在寻找以下时钟器件的替代产品: ECS-5032MV-245.7-BN-TR 和 ECS-.327-7-16-TR。 在 TI.com 上查看时、我发现提供的器件中没有一个降低了这些器件的频率(24.576 MHz 和 32.768kHz)。 TI 替代解决方案是否是多芯片解决方案? 如果是、您能否详细说明如何匹配他们的功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:  

    LMK6C  虽然不采用5mm x 3.2mm 封装、但它是 ECS-5032MV-245.7-BN-TR 的良好替代产品。 我们尚未发布24.576 MHz 型号、但我们现在可以提供样片。  

     目前我们没有 ECS-.327-7-16-TR 的替代解决方案。  

    此致、  

    康纳