This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328562/lmx2820-lmx2820

器件型号:LMX2820

您好!

LMX2820中的完全辅助方法和即时方法是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 N 分频器等其他参数外、完全辅助仍直接写入 VCO_SEL、CAPCODE 和 DACISET 的值。 即时校准就是别的-在本例中、我们在启动时构建了一个包含其中几个系数的查找表、然后通过编程即时校准分子并写入 R0来调用系数。 VCO_SEL、CAPCODE 和 DACISET 结果的查找表意味着不再需要写入这些值、也不需要生成外部的每个器件查找表- LMX2820可以完全独立地生成每个器件查找表。 由于即时校准频率跳变是触发的、而不是分布在一系列寄存器写入中(影响频率的字段写入 可以双缓冲)、因此在许多情况下、这允许更快的频率切换(不是到 tri 状态电荷泵的额外步长、使用 PFD_DLY_SEL 进行修补、更改输出分频器或输入路径标量、 等等)。  此外、 即时校准触发的频率跳变还意味着 VCO 调谐电压没有间隔明显偏离标称锁定值-与完全辅助模式相比、在完全辅助模式下、频率跳变期间的周期肯定会解锁 PLL、并可能导致电荷泵电压卡在高电平或 低电平在频率跳变之间保持一段时间、从而增加了锁定的稳定时间(除非在两次运行之间对 tri 状态电荷泵采取额外步骤)。

    我建议按顺序阅读这些应用手册(如果您尚未阅读)、并在阅读第二本手册时牢记第一本: