This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:不带微控制器的初始配置

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328645/lmx2594-initial-configuration-w-o-micro-controller

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

您好!

我的问题很简单。 是否可以使用 EEPROM 之类的预定义配置来启动 LMX2594? 我只是希望它从初始频率开始、而不与 MCU 等进行交互。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunus:
    很遗憾、LMX2595没有 EEPROM -您需要在每次下电上电时通过 SPI 对器件进行编程。
    我知道存在外部 SPI EEPROM。 不过、据我所知、TI 并不提供这些功能。

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、感谢您的回答。

    此致、