This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:EEPROM 编程(继续)

Guru**** 2925370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328630/lmk05318-eeprom-programming-continue

器件型号:LMK05318

您好!

我们需要对芯片 EEPROM 进行编程并验证 EEPROM 中的编程数据、从而确保一切都正确。

我们正在利用自己的工具。

因此、如果我理解正确、我需要使用 TICSPRO:

  1. 导出 EEPROM 指令、用于编程并根据这些指令进行编程、
  2. 导出 EEPROM 映射并根据此映射文件进行 EEPROM 验证。

根据这些文件、我有说明如何对芯片进行编程(步骤1)并根据导出的 EEPROM 映射(步骤2)验证 EEPROM。

我是对吗?

根据该算法、用于编程和读取/验证的数据在相同的地址内应该是不同的、对吗?

提前感谢。

此致、George。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    根据原始主题中的回复、请在此处找到我的回复:

    我建议遵循"Step1"上使用的步骤、该步骤使用数据表中第9.5.6.1节所述的寄存器提交方法。

    "Step2"仅用于第9.5.6.2节中所示的 SRAM 直接写入方法。

    我不回答这个问题、您能详细说明一下吗?

    • 根据该算法、用于编程和读取/验证的数据在相同的地址内应该是不同的、对吗?

    寄存器到 EEPROM 映射不是1:1;但是、如果您从相同的寄存器地址回读、则写入寄存器的数据应该相同。

    此致、

    珍妮弗