This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件推荐。

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M, CDCM6208, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328410/part-recommendation

主题中讨论的其他器件:CDCM6208LMK61E2、LMK61E0M

您好!  

我正在寻找一个能够支持4-5个分数 PLL 输出的时钟解决方案。 重要的是、当其中一个输出发生变化时、其他输出上的 VCO 频率保持不变。 也优先选择小尺寸解决方案。 我赞赏这项建议。  

我还需要采用小型封装的单输入单输出可编程振荡器。 这必须通过 I2C 进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在使用 SI564。 我正在寻找一种尺寸更小、成本更低的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和

    您能不能介绍您需要生成的频率? CDCM6208之类的器件(4个整数分频器输出、4个小数分频器输出)在此处可能适用。

    对于可编程振荡器、LMK61E2适用于 LVPECL/HCSL/LVDS 格式、或 适用于 LVCMOS 的 LMK61E0M。
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、系统上时钟发生器的输出需要独立地使四个输出在50MHz 和400MHz 之间运行。 时钟将用于广播和消费类视频。 将要处理的视频格式将由用户控制。 可以肯定的是、这可以归结为几个频率计划、但我们非常希望将其用作"任何频率"。 OUT "的器件实现灵活性。 必须在运行时对器件进行重新编程、以便任何输出都可以在不同的频率下重新配置、而不会出现干扰相邻时钟等任何不利影响。

     

    CDCM6208似乎是一个伟大的部分,但绝对诚实,有这是 Renesas RC21008A 的部分,团队一直喜欢最近。 不是说 CDCM6208的门已关闭、只是对于该器件、它将是调用拉取180°的通过调用。

     

    LMK61E2看起来也很好、但与 Si564非常相似、我们的产品使用 CDCM6208和 RC21008A 等多时钟电路时具有更高的成本效益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和

    我还有另一个可以推荐的器件、但尚未在公共 E2E 论坛上提供。 我已经私下与你讨论这个机会。

    谢谢。

    卡德姆