This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:晶体替代、原理图审阅、有效替代?

Guru**** 2850690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330005/lmk6c-crystal-replacement-schematic-review-valid-replacement

器件型号:LMK6C

您好!

我考虑在下一个电路板版本中将 ksz9031的晶体替换为 LMK6CE025.000CLDF。 我不确定必须如何更改原理图。

请检查我的原理图。

LMK6CE025.000CLDF 是否有效替代产品?

ksz9031的晶体建议:

从数据表中进行了选择

If the 25 MHz reference clock is provided externally, the XI input pin should have a minimum
clock voltage peak-to-peak (VPP) swing of 2.5V reference to ground. If VPP is less than 2.5V, series capacitive
coupling is recommended. With capacitive coupling, the VPP swing can be down to 1.5V. Maximum VPP swing is 3.3V
+5%.

特性
频率 25 MHz
频率容限(最大值) ±50ppm
晶体串联电阻(典型值) 40Ω
总周期抖动(峰峰值) < 100ps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为 LMK6CE02500CDLF 是此处的合适替代方案。 频率为25 MHz ±25ppm、峰峰值周期抖动的典型值约为13ps。 假设 KSZ9031的 XI 引脚为高阻抗、输出摆幅也应接近3.3V、因此对于直流耦合应该没问题、并保持原理图不变。 如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  

    康纳