This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:时钟门控

Guru**** 2909440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102, SN74AUC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1329674/lmk1c1102-clock-gating

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G74

尊敬的 TI E2E:

我有一个有点奇怪的要求、我一直无法找到明显的解决方案。 我想知道是否有人有一个很好的想法 ,如何解决它,请!?

我有一个噪声非常低的 CMOS 200MHz 时钟、我想分发它们。 我 只希望分配某些边缘。 例如、我 希望 每8个边沿输出一次、因此输出将是每8个周期输出一个2.5ns 脉冲。 实际用例具有更不同的第 N 个边沿要求。  

我可以看到  LMK1C1102有一个栅极/输出使能引脚、但数据表显示最多有5个周期的输出启用/禁用时间(请参阅规格 t1G_ON 和 t1G_OFF)。 那么它 不起作用、因为根据我的理解、我必须启用、等待5个周期到第一个边沿、禁用、再等待5个周期。 因此我会输出5个周期。 我的理解是否正确?

另一种解决方案是使用高速触发器、如 SN74AUC1G74。 但是、TI 不测量逻辑的附加抖动(请参考 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810935/sn74auc2g32-jitter-of-sn74auc-family)。  如果没有任何抖动保证、我无法使用器件。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    此解决方案的抖动要求是什么? 除了您给出的脉冲描述它是 CMOS 输出外、您对系统还有任何其他要求吗?

    此外、为什么上面列出的要求很重要、尤其是对于脉冲要求而言? 它用于什么应用、您要进行什么计时? 谢谢!

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、谢谢回答。

    抖动要求小于1ps RMS (12kHz - 20 MHz)。 我正在为一个专有的 RF 电路计时、抱歉、我不能在公开场合再解释更多了。  

    为什么它们很重要? 我当时想解释我的难题-如何有选择地选通一个时钟、而又不增加明显抖动(或者使用未指定附加抖动的器件)。 我找不到任何可能选通单个时钟脉冲的时钟缓冲器。 我还问、我对 LMK1C110x 栅极的工作原理的理解是否正确。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您对 LMK1C 的理解是正确的。 我相信我们的任何 CMOS 器件的行为都不会有所不同、因为大多数器件在使能开启/关闭和启用输出之间存在这种延迟。 我会与我的团队核实他们是否有任何想法。

    关于您有关逻辑器件 SN74AUC1G74的问题、我建议您仅针对该器件创建另一个帖子、因为该问题与将能够更好地解答您有关该器件的问题的另一个团队有关。 如果此设备正常工作、请告知我!

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrea。