This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2486:RF &如果探测器频率信号从 oscin 分频:它们是否相位同步?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328872/lmx2486-rf-if-detector-frequency-signal-divided-from-oscin-are-they-phase-synchronized

器件型号:LMX2486
主题中讨论的其他器件:TIDA-01410

在 LMX2496中、RF 和 IF 都有 由 oscin 分频的相位检测器频率(pdf)信号。

如果 RF_R_DIVIDER == if_R_DIVIDER、则 RF 和 IF 器件具有相同的 pdf 文件、但它们是否具有相同的相位?  

在 TI 技术文档 (tidud11.pdf)中:

TI Designs:TIDA-01410
多个 PLL 合成器的相位同步参考设计

第2.2.1节规定:

"一件可能导致相位关系不同的事情是是否涉及到分裂。 例如、每当信号被两分频时、可能存在两个输出相位、这需要设计人员采取措施。 "

例如、如果 oscin=pac 30MHz、  RF_R_divider = IF_R_divider = 3、这两个 pdf 信号都是10MHz、但由于它们从30MHz 中被除以3、因此可能有3个相位、并且两个 pdf 信号可能不会进行相位同步。 因此、输出 RF 和 IF 信号也可能不同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhan:

    如果两个 VCO 频率相同并且是整数通道、则 RF 和 IF 同步(可能存在一定的相位差、因为 RF 和 IF 的结构不同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Fung。

    我关注的是两个 RF 和 IF 信号间的相位差。

    如果 R_Divider 和 N_Divider 是相同的并且两个 PLL 都是整数、产生相同的 RF 和 IF 频率、它们之间的相位差是否也是恒定的? pdf 信号除以 oscin 信号、所以两个 pdf 信号间的相位差可能是随机的、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    PDF 信号用于锁相 VCO、因此 R 分频器的模糊相位无关紧要。 只要合成器具有相同的配置、输出频率就为 fosc 的整数倍、无论 R 分频器值是多少、合成器的输出都将具有相同的相位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:请看图、

    第一个信号(f)为 oscin、R 分频器为4、分频信号可以有4个相位。 假设 RF PDF 信号为状态1、IF PDF 信号为状态4、则它们具有3个 oscin 时钟的时间延迟、我认为相位差为270度。 然后、射频反馈输入信号与状态1同步、IF 反馈输入信号与状态4同步、所以我认为 RF 和 IF 信号也具有270度的相位差。 我对吗? 怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    如果您有一个多输出时钟器件、且 在其输出端具有单独的分频器、则是的、每个输出可能具有不同的相位。 在这里、我们将讨论如何将时钟源分配到不同的通道。 事实上、每个通道的传播延迟会在通道之间造成相位不均(或偏差)。

    在 PLL 中、PDF 用于锁定 VCO 而不是分发。  PDF 信号用于触发相位检测器和电荷泵以校正 VCO 频率。 哪个边沿用于触发相位检测器并不重要、因为目标是使 VCO = N x PDF。 (在这里、我们应该计算因 N 计数器而造成的相位歧义?)。  此外、在 VCO 被锁定前、没有人知道实际使用了多少个 PDF 周期。 如果 RF PLL 比 IF PLL 多使用一个 PDF 周期、那么 RF PLL 的相位是否滞后于 IF PLL? 答案是否定的。