This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:不响应 SPI 命令

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK61PD0A2, USB2ANY, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1329625/lmx2594-not-responding-to-spi-commands

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK61PD0A2USB2ANY

我使用 Arty-A7 FPGA 开发板将 SPI 命令发送到 LMX2594。 当我发送命令时、我没有收到器件的响应、我已经使用 LMK61PD0A2对电路板进行编程、从而验证了电路板的运行。 我还尝试了使用 LMK61PD0A2对电路板进行编程、验证频率、然后连接 Arty-A7并发送复位命令、无响应。 我比较了时序、没有发现问题、还尝试使用另一个 Arty-A7。

我还尝试了使用数据表中的指南来引导 PLL

复位= 1

复位= 0

程序寄存器

延迟

程序校准位

我在 Arty-A7上探测了 SPI 总线"请注意、我的 SPI 数据总线设置为5V/Div "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:  
    能否一步一步地列出出您的编程序列。  

    您是否有连接到定制电路板上 LMX2594的 USB2ANY 模块或参考专业电路板和 SPI 测试点?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程序列

    1.) 为 LMX2594通电

    2.) 编写 R0 0x2复位= 1

    3.) 编写 R0 0x2复位= 0

    4.) 将寄存器 R78从最高加载到最低

    我生成了这些值 TICS Pro 并将其转储到文本文件中

    它应该生成一个2.560GHz 信号、

    X"700000";
    X"6F0000";
    X"6E0000";
    X"6D0000";
    X"6C0000";
    X"6B0000";
    X"6A0000";
    x"690021";
    "680000";
    X"670000";
    "660000";
    X"650011";
    X"640000";
    x"630000";
    X"620000";
    x"610888";
    x"600000";
    X"5F0000";
    X"5E0000";
    X"5D0000";
    X"5C0000";
    X"5B0000";
    X"5A0000";
    X"590000";
    X"580000";
    "570000";
    X"560000";
    X"550000";
    X"540000";
    X"530000";
    X"520000";
    X"510000";
    x"500000";
    X"4F0000";
    X"4E0003";
    X"4D0000";
    X"4C000C";
    x"4B0840";
    X"4A0000";
    X"49003F";
    X"480001";
    X"470081";
    X"46C350";
    X"450000";
    x"4403E8";
    x"430000";
    X"4201F4";
    X"410000";
    X"401388";
    X"3F0000";
    X"3E0322";
    X"3D00A8";
    X"3C0000";
    X"3B0001";
    X"3A9001";
    X"390020";
    X"380000";
    X"370000";
    X"360000";
    "350000";
    X"340820";
    X"330080";
    X"320000";
    X"314180";
    X"300300";
    X"2F0300";
    X"2E07FC";
    X"2DC0DF";
    X"2C1FA3";
    X"2B00C8";
    X"2A0000";
    X"290000";
    X"280000";
    X"2703E8";
    X"260000";
    X"250404";
    x"240033";
    x"230004";
    X"220000";
    X"211E21";
    x"200393";
    X"1F43EC";
    X"1E318C";
    X"1D318C";
    X"1C0488";
    x"1B0002";
    X"1A0DB0";
    X"190C2B";
    X"18071A";
    X"17007C";
    X"160001";
    X"150401";
    X"14E048";
    X"1327B7";
    x"120064";
    X"11012C";
    X"100080";
    X"0F064F";
    X"0E1E70";
    X"0D4000";
    X"0C5001";
    x"0B0018";
    X"0A10D8";
    X"091604";
    X"082000";
    X"0740B2";
    x"06C802";
    X"0500C8";
    X"040A43";
    X"030642";
    X"020500";
    X"010808";
    x"002514";

    5.) 等待10ms

    6.) 程序 R0  00251C

    我没有  USB2ANY 模块或参考专业电路板、我一直在严重依赖于 o 示波器。 我确实有一个逻辑分析仪、但我需要留出一些时间来了解它是如何工作的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:  
    您可以直接附加配置文件吗?  
    您可以插入文件:

    这将使我更容易检查配置。  
    如果您可以同时附加.tcs 文件和.txt 文件-那就太棒了!

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含写入的文本文件:e2e.ti.com/.../2.560.txt

    TCS 文件:e2e.ti.com/.../2.56_5F00_setup.tcs

    如果您需要任何其他信息、请告知我、我对此表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:  
    TCS 文件不存在任何问题、我可以在 LMX2594EVM 上将其打开、然后看到器件锁定和输出2560 MHz RFout。
    而.txt 文件则给了我一些问题。

    我已经重新附加了从您共享的.tcs 文件生成的一个新的.txt 文件。

    请尝试一下这个、让我知道它是否起作用。  

     e2e.ti.com/.../0486.txt

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preston:

    您是否还能获得更好的 SPI 波形图? 您的波形没有足够的 Tce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意我认为我需要解决一些时间问题、感谢您指出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用这些寄存器值、但仍然没有响应、我认为该问题与我的 FPGA 发送的信号有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们、调整 SPI 的时序是否可以解决问题。

    此致、

    维森特