This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:CDCE62002 -输出频率错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1323613/cdce62002-cdce62002---wrong-output-frequency

器件型号:CDCE62002

您好!

我目前遇到与 CDCE62002时钟清除器有关的问题。
我使用时钟清除器将频率从74.25 MHz 转换为74.25MHz 或从148.5 MHz 转换为148.5 MHz。 我需要完美的 x1转换。
大多数时候、输出频率是正确的;但是、有时是错误的。
该问题仅在输入信号从一个频率转换到另一个频率时出现(例如、从148.5M 转换到74.25M、反之亦然)。
当输出频率不正确时、它通常在74.35 MHz / 148.55 MHz 附近非常接近。 这不够精确、不能满足我的需求。

以下是我用于将148.5 MHz 转换为148.5 MHz 的寄存器值:
REG0:0x10360050
REG1:0x9782E061

在寄存器中设置这些值后、我通过切换 PD 来启动校准:
Reg2:0x01001802
Reg2:0x01001002
Reg2:0x01001802

然后、我等待、直到 PLLLOCKPIN 等于"1"。

外部滤波器具有以下值:220nF、10R 和47uF。
输入具有交流端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    澄清一下。 您有两种配置: 74.25 MHz 到74.25MHz 和 148.5 MHz 到148.5 MHz。 当您从 74.25 MHz 配置切换到148.5 MHz 配置时、就会出现问题、反之亦然、对吗? 您是否也能提供您的74.25 MHz 配置? 此配置是否具有相同的外部滤波器值? 我们可以尝试在工作台上重现此问题。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    以下是我的74.25 MHz 配置:

    REG0:0x10660050
    Reg1:0x9782E021

    无论频率是多少、外部滤波器总是具有相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尝试在工作台上重现此问题。 预计在本周晚些时候发布更新。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止,我还没有能够重复这个问题。 我还有一些其他问题。

    大多数时候,输出频率是正确的,但有时则不正确。

    -问题发生的频率如何? 10分中有1分? 50分之一?  

    -这只在一个设备上发生吗?  

    lili pan 说:
    将输入信号从一个频率转换到另一个频率时专门出现问题

    -输入频率变化的顺序是什么、重写器件、切换 PD 以执行重校准序列? 每个步骤之间的时间是多少?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    事实证明、由于频率变化而出现的问题是我错的。
    挖掘后、我发现它实际上是由高环境温度(高于+65 °C)触发的。
    您只需多次重新配置 PLL 即可复制它;无需调整频率。
    每个设备都出现此问题。

    我设法使用内部滤波器确定了正确的寄存器配置(我之前使用的是外部滤波器):
    R0:0x10360050
    R1:0x8382E061
    现在、它运行得很好。

    是否知道为何外部滤波器在高温下无法正常工作?

    以下是我设置内容的方法:
    1) 1)写入 R0寄存器
    2) 2)写入 R1寄存器
    3) 3)设置 PD = 0 (R2 = 0x01001802)
    4) 4)等待50ms
    5) 5)设置 PD = 1 (R2 = 0x01001002)
    6) 6)等待50ms
    7) 7)设置 PD = 0 (R2 = 0x01001802)
    8) 8)等待50ms
    9) 9)等待直到 PLL 被锁定(寄存器2的位6)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是使用我们的 EVM 之一、还是使用您自己的 PCB? 如果您使用自己的 PCB、能否共享原理图和布局?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用我自己的板。

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我们将对此进行深入探讨、明天再与您联系。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法使用我们的 EVM 在70°C 时重现问题。 布局中使用的电容器可能导致了问题。 由于它们是外部组件、因此我们无法在测试期间用尽所有可能的组合。 以下是我们在 EVM 上使用的功能:

    - C111 [原理图上的 C446] 0.22µF 0603 X7R +-10% 25V 温克尔 C0603X7R250-224KNE

    - C118 [原理图上的 C447 ] 47µF 1206 X5R +-20% 6.3V Venkel C1206X5R6R3-476MNE

    或者、您可以继续使用内部环路滤波器、因为它在高达+85C 额定温度的条件下进行了测试。

    此致!

    CRIS