请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ32002 大家好、
我的客户在要求 TI RTC 解决方案、我建议使用 BQ32002、但 Vin 似乎不能满足2V 额定值。
那么、我们是否具有可以支持的新 RTC 解决方案?
客户需要 I2C 接口。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.