This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:用于 SI 仿真的 IBIS 模型

Guru**** 2588275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-SEP, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1329657/lmx2694-sep-ibis-model-for-si-simulation

器件型号:LMX2694-SEP
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我需要一个 IBIS 模型来对 LMX2694-SEP 进行 SI 仿真。 您能提供一个吗?

此致、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:
    遗憾的是、此器件没有 IBIS 模型  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获取一个或从类似器件(例如 LMX2594)中提取一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:  
    我们没有类似的器件。  

    封装和引脚排列不同。  

    我们确实有用于 LMX2594、LMX2615等其他器件的 IBIS 模型

    此致、  

    维森特