This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1212EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1212EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1329492/lmk1d1212evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LMK1D1212EVM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。

SKU LMK1D1212EVM: 已标记 CE、但似乎  在 T 上找不到此部件的 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我已要求提供 符合性声明、处理大约需要2周的时间。  我会在收到 它时更新您的信息。  

    感谢您的耐心等待、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,William

    好的、没问题、感谢您让我知道。 我期待着收到您的回复。