This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594输出功率低于3GHz

Guru**** 2925520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330373/lmx2594-lmx2594-output-power-below-3-ghz

器件型号:LMX2594

该产品说明书仅具有3GHz 至15GHz 的输出功率。 低于3GHz 时的输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我测量了一个电路板、50Ω 上拉、低于3GHz 的输出功率如下所示:

    2GHz                   8.12dBm

    1GHz                   8.9dBm

    500MHz               8.96dBm

    100MHz               8.84dBm

    50MHz                 8.84dBm

    10MHz                 9.03dBm