This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLatinum 仿真

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328615/pllatinum-sim

我需要一些有关 PLLatinum Sim 的建议。

软件版本如图1所示。
读回保存的数据时、结果如图2所示。
之后、向 Fout 输入相同的值、结果将发生变化、如图3所示。
接下来、将 VCO 从"VCO1"更改为"VCO2"、结果如图4所示。
最后、当 VCO 返回到"VCO1"时、图5显示了与图1相同的特性。


为什么即使输入 Fout 的值相同、特性也会发生变化(不更改其他参数)?
是不是因为使用不当?

此致、
横内明彦

 图1

 图2

 图3

 图4

 图5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答这个问题吗?
    是因为我没有正确使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    这是工具中的一个错误、我会通知开发人员解决这个问题、感谢您让我知道这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiku,

    1.对于图2、这是预期值。  尽管应该以黄色突出显示 C3警告

    2.对于图 3,我试图重复这个,但我的价值与图2相同

    3.对于图4、这是预期的行为、就像您更改 VCO 内核一样、VCO 增益应该

    4.从图5看、这是预期情况

    我不确定为什么它显示12 MHz 增益、但我的版本没有显示它。  对于警告、我可以查看是否有方法在加载文件时更新这些内容。  我将在三月底发布更新、如果我能发现这个问题、我会尝试解决这个问题。

    -迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。
    我希望它能有所改善。
    此致。