This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:10 MHz 间隔内的杂散

Guru**** 2966230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2581EVM, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328204/lmx2581-spurious-at-intervals-of-10-mhz

器件型号:LMX2581
主题中讨论的其他器件:、 LMX2572LP

我需要一些有关 LMX2581的建议。

Fosc:10MHz、Fout:280MHz、Fpd:10MHz。
根据实际测量结果、在280 MHz 处观察到10 MHz 间隔处的杂散。
此杂散可能是 Fosc 或 FPD 引起的。
是否有改进的好方法?

此致、
横内明彦

R15 0x021FE93F
R13 0x4081410D
R10 0x210050CA
R9 0x03C7C039
R8 0x207DDBF8
R7 0x00062117
R6 0x000004C6
R5 0x0010E805
R4 0x00000004
R3 0x200CA1A3
R2 0x0C003E82
R1 0xFA003011
R0 0x60E00000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yokouchi-San:

    正确、这些是来自 FPD 和 fosc 的信号。  

    您是如何将参考时钟连接到 LMX2581的、您能否共享原理图?

    使用较小的电荷泵电流可以减少这些杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢您的建议。
    LMX2581EVM 上的100MHz (XO)已停止。
    我安装了一个电阻器、以便从板上的10MHz 向 LMX2581 (引脚29)提供 OSCin/0dBm (来自 SG)。
    (R13:0Ω、R14:未安装、R15:51Ω、R16:0Ω)
    我认为改变(或减少) CP 电流不会改变杂散、但我会再次检查。
    顺便说一下、是否可以说 LMX2581在280MHz 中不适用? 或者频率设置(使用率)是否不好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    确保 R6也被拆除。  还将 L3更改为0Ω 电阻。

    在您的应用中、是需要独立的280MHz 时钟还是该280MHz 时钟必须与10MHz 时钟同步?

    如果您只需要一个独立的280Mhz 时钟、您可以考虑我们的 BAW 时钟发生器、它不需要参考时钟。  

    https://www.ti.com/product/LMK3H0102

    LMX2581非常适合生成280MHz 时钟、您还可以考虑 LMX2572LP、它具有类似的性能但消耗的电流要少得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢您的建议。
    R6未安装。 将 L3更改为0Ω。
    我将考虑使用一个 CP 电流降低的环路滤波器并检查杂散。
    此外、280MHz 需要与10MHz 同步。

    感谢您的器件介绍。
    我还将考虑 LMX2572LP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    使用0.1 mA 的 CP 电流检查杂散。
    改进不如预期的好(图1)。
    L3更改为0Ω。 顺便说一下、环路滤波器如图2所示。
    我关闭了10M 并检查了未锁定状态下的杂散。
    此时、CP:3.1mA (图3)和 CP:0.1mA (图4)消除了杂散。
    我们相信、我们已经确认了从 VCO 到10MHz 除以 VCO 的影响。
    接下来、当 Fout 断电时、Fout (280MHz)被消除、但10MHz 间隔的杂散没有变化(图5)。
    如果此时 CP 电流设置为0.1 mA、则没有变化。
    如果10MHz 关闭、伪波将消失。
    这使我想知道是否难以使用10MHz REF。
    还有其他任何方式吗(是因为 LMX2581未正确设置吗?)。

    此致、
    横内明彦

     图1

     图2

     图3

     图4

     图5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    我在实验室检查了这个、我可以看到相同的杂散。  

    这些杂散是由 FPD 和 fosc 引起的、因为它们的频率是相同的。  

    我无法删除它们、也无法将它们降低到非常低的水平。  

    如果您的应用是280MHz、则即使关闭射频输出缓冲器电源、也会出现这些杂散。

    我还查看了 LMX2572LP、它不存在此问题。 您会考虑使用 LMX2572LP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的确认。
    我了解虚假。
    我们仍在考虑是否一定要在我们正在考虑的系统中使用新的本机振荡器(我们可能使用传统的振荡器)。
    但是、由于我们将来很有可能设计一个10MHz 作为 REF 的 PLL、因此我们非常想使用 LMX2572LP 来确认这些特性。
    那么、是否有可能免费获得 LMX2572LP 的评估板?
    顺便说一下、LMX2581EVM 是10年前免费提供给我们的、它仍然非常有用。
    就此事咨询其他人(来自 TI 日本)是否会更好?

    此致、
    横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    请联系我们当地的销售办事处、他们将为您提供 EVM 帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    好的、我明白了。
    我将联系 TI 日本部门。