This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:锁存

Guru**** 2750045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327573/lmc555-latch-up

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

迪亚尔斯、

目前、我们设计的电路首先将高电平信号(2.6V 或3.3V、最大驱动电流为20mA)输出到 LMC555CMX 芯片的第二个管脚、然后在几十毫秒甚至几十秒的间隔时间内为芯片供电。 请问这种用法是否会导致芯片内部的 CMOS 管产生闩锁效应、造成异常情况? 甚至损坏芯片?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能超过下面列出的绝对最大电压和电流电平。 如果在芯片关闭时驱动第二个芯片的输入、则可能会发生永久损坏。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    注意,客户想知道以下问题,请帮忙检查。

    1) 1) CPU GPIO 的最大驱动电流仅为20mA、可能会造成永久性损坏? 那么机制是什么? 是闩锁效应吗?

    2)如果没有损坏、刚好在引脚的开头到高电平、然后恢复正常的电源、就会导致 LMC555芯片的逻辑错误?

    3) 3)如果它可能被永久性损坏、这是否意味着逻辑门芯片也必须考虑上电时序?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、  

    建议将我们几乎所有器件的输入电流限制为10 mA 或更低、这也限制了 ESD 二极管可以安全处理的电流量。 我们的计时器器件历史很长、我不知道与计时器相关的闩锁问题。 LMC555已有24年历史、我们的数据仅限于产品数据表。  

    如果它没有损坏,只是在引脚开始时出现高电平,然后恢复正常电源,将导致 LMC555芯片出现逻辑错误?

    此场景需要在客户电路中进行测试以进行验证。 我们没有此器件的闩锁测试数据。  没有数据支持该问题的答案。  

    如果它可能永久损坏,是否意味着逻辑门芯片也必须考虑加电时序?

    为了使逻辑电平有效、定时器必须至少为内部比较器提供最小电源才能正确偏置。 如果定时器的输入电平超出电源电压超过300mV、则可能会发生永久性损坏。 因此、在器件上电时应考虑上电电电电平和输入电平。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的支持,请您协助查看原理图。

    Thankse2e.ti.com/.../LMC555-CIRCUIT.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、  

    我将浏览原理图、并在2个工作日内回复。  

    此致、  
    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁、  

    我们没有 LMC555的 SPICE 模型、因此我使用了 TLC555来检查电路的一般功能。 在下面您可以看到、原理图中显示的设计在触发引脚被拉至低电平时在输出上提供一个2.66 ms 脉冲。 我在这篇文章的底部包含了我的 Tina 仿真。  

    e2e.ti.com/.../TLC555-Mono.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通