This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:CDCV304输出干扰问题

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327004/cdcv304-cdcv304-output-glitch-issue

器件型号:CDCV304

团队、

目前我的客户在8个电路板上发现一个 CDCV304输出异常信号干扰问题。 我想向您确认一些要点。 您能帮忙吗? 谢谢!

客户 SCH 如下所示:

CPU 将 MDIO 时钟信号(MDC)输出到 CDCV304、频率为1MHz。 我们发现 CDCV304输出 信号产生 了一些毛刺脉冲、导致 CPU 无法与 PHY 器件通信。

MDC 异常信号图如下所示、黄线为 TP2 (CDCV304输入)信号、 上升沿存在小幅干扰;紫线为 TP3 (CDCV304输出)信号、上升沿存在大幅干扰。 信号干扰似乎由 CDCV304放大。

和 TP1干扰如下所示:

在进行信号图测试时、我们发现一些线索:

1.使用示波器探头探测 TP3处的大电容负载时、尖峰脉冲消失。 取下该探头、便会产生干扰。

2.当使用 示波器探头探测 TP3处的小电容负载时,毛刺仍然存在。

3. 使用 示波器探头   探测 TP3处的小电 容负载时、使用示波器 探头探测  CDCV304其他通道的大电容负载时、尖峰脉冲消失。 移除大电容探头、故障会恢复。

根据观察结果、我想向您确认两点:

1. TP2毛刺脉冲不大、TP3毛刺脉冲大。 有没有理论可以解释这一观察结果?  

2、根据测试3看来 CDCV304通道没有相互隔离。 是否有内部图表可以解释这一点?

非常感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang、

    我将对此问题进行调查。  您能否告诉我小电容和大电容负载探头的探头电容值?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    小电容约为3.9pf、大电容约为10pF。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang、

    我会向您回复、提供更多信息。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    您可以更新状态吗? 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang、

    很抱歉耽误你的时间。  大电容器探针的效果是使信号变得平滑、这是有道理的。   

    [quote userid="376303" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327004/cdcv304-cdcv304-output-glitch-issue 通过测试3、CDCV304通道似乎没有相互隔离。 是否有内部图表可以解释这一点?

    我将对此进行更深入的探讨。  您能否向我发送您的真实原理图或布局?  我担心这可能是由反射引起的。  

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    有关 SCH、请参阅如下公式、  

    CCSM8_MDC 是信号输出信号、即 TP1信号。

    有关布局、请参阅如下所示、红线是 CDCV304输入、粉色线是 CDCV304输出。

    同时调试、我们想知道引脚1的电容负载为什么会影响引脚2~ 4。 是因为输出未隔离? 或者输入和输出未隔离? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang、

    感谢您的布线。  

    PHY 的开关电压电平是多少? 如果干扰没有超过阈值、那么我们可以完全解决 CDCV304的问题。  

    [报价 userid="376303" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327004/cdcv304-cdcv304-output-glitch-issue ] TP2毛刺脉冲不大、TP3毛刺脉冲很大。 有没有理论可以解释这一观察结果?  [/报价]

    这种"毛刺脉冲"或振铃通常是由阻抗不匹配和反射引起的。  您能否分享您的布线阻抗是多少? 如您所见、潜在的解决方案可能是更改电阻以帮助匹配阻抗、或添加电容器以消除信号。

    [quote userid="376303" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327004/cdcv304-cdcv304-output-glitch-issue 通过测试3、CDCV304通道似乎没有相互隔离。 是否有内部图表可以解释这一点?

    输出端未直接连接、但添加电容器可以 使输出电源平稳、这会影响其他输出的纹波。   

    此致、

    将会