This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:时钟和放大器;计时论坛

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330006/cdce6214-q1-clock-timing-forum

器件型号:CDCE6214-Q1

您好!

关于 CDCE6214TWRGERQ1的上电序列、 数据表中如下所述、如果上电序列相反(最后应用 VDDREF)、则电源串扰是否有任何副作用?

在我们的应用中、我们首先应用 VDDO_12=VDDO_34 (3.3V)、然后应用 VDD_REF=VDD_VCO (1.8V)、发现3.3V 可能会导致串扰到1.8V 电源。

IC 是否正常?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应、

    为使器件正常工作、必须在输出电源之前(或与之同时)为器件的数字模块上电。 如果未按照数据表中概述的顺序供电、则可能会从 VDDO 到 VDD 引脚发生泄漏。

    谢谢。

    卡德姆