This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61PD0A2:无法从与 LMX2595EVM 一同使用的 LMK61PDOA2 Reference Pro 的 SPI 线路获得输出。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2595EVM, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1323902/lmk61pd0a2-unable-to-get-output-from-spi-lines-of-reference-pro-of-lmk61pdoa2-used-along-with-lmx2595evm

器件型号:LMK61PD0A2
主题中讨论的其他器件:LMX2595EVM、USB2ANY、 LMX2595

您好!

我们有一个参考专业板(LMK61PDOA2)、它可与 LMX2595EVM 配合使用。 我们在测试时无法看到所需的输出。 所以、我们测试了 SPI 线路、发现我们无法

SPI 时钟线的任何响应(我们将从其他线路获得响应)、同时使用 TICSPRO 对其进行配置并使用逻辑分析仪进行分析。 我们目前拥有两块这样的板、经过一段时间后不再提供

通过一些 SPI 线路进行输出。 如何解决该问题?

此致

阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  
    您是否尝试过执行 EVM 用户指南附录 E 中的所有步骤?  https://www.ti.com/lit/ug/snau219b/snau219b.pdf?ts = 1707757606411&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMX2595EVM

    当您说无法看到所需的输出时、您是想说参考专业板不能输出100 MHz 时钟吗?  

    当您通过10引脚带状电缆将参考 PRO 板连接到 LMX2595EVM 板时、TICSpro 是否识别 USB2ANY?  

    加载 EVM 默认配置是否正常工作?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    是的、我已经按照用户指南中的所有步骤进行了操作、并且获得输出的时间更早、对于输出、我是指来自连接的 RFoutAP 的信号

    一个频谱分析仪。 之前、我在 TICS Pro 中设置的频率下达到了峰值、现在我们无法做到、这就是我们去测试 SPI

    使用逻辑分析仪实现基准 Pro 系列。 在测试 SPI 线路时、我们没有从参考 PRO 中的 SPI 线路获得时钟的响应。 TICS Pro 还

    识别 USB2ANY。

    此致

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  
    好的、您将 USB 电缆连接到参考专业板、然后让 LED 按如下方式亮起:  

    基准专业电路板的跳线位置是什么? FS0和 FS1都设置为"0"吗? OS 和 OE 是否分别为"0"和"1"?  

    您之前提到器件有输出、发生这种情况时 LMX2595EVM 上的 LD LED 点亮了吗?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    是的、LED 如上所述亮起、并且跳线位置已按照您所述设置。 我在获得输出时不确定 LD LED 是否亮起。 但即使这样、我也无法通过使用逻辑分析仪从参考 PRO 的 SPI 时钟线路获得任何时钟信号。

    此致

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  
    没有 SPI 线路显示活动?  

    您是否在微控制器的引脚上进行探测?  

    您会偶然有一个分立的灰色 USB2ANY 盒吗?  

    此致、

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    否、我正在探测基准 PRO 的 SPI 引脚、无法仅从 SPI 线路获得时钟响应、我能够从其他 SPI 线路获得响应、例如

    作为 芯片选择和 SDI (MOSI)。 USB2ANY 接线盒中的离散灰色 USB2ANY 接口适配器是指 USB2ANY 接口适配器吗? 如果是、  除了2个板之外、我没有任何其他选择

    (Reference Pro 和 LMX2595EVM)。

    此致、

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    团队在美国度假期间不在办公室、请预计明天回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  
    让我确保我们都在同一个页面上。  
    您通过 USB 将参考专业板连接到 PC、D3和 D1亮起。  

    您在 TICS Pro 中打开 LMX2595器件配置文件、并且 GUI 可以识别 USB2ANY

    但是、当您探测参考专业电路板上的引脚时、您没有看到任何流量?  

    我已经进入实验室、正在如上所示对参考电路板进行测试^、并在我写入所有寄存器时在示波器中看到以下内容。  

    SDI 和 CLK。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    是的、这正是我所做的。 但是、在探测时、我无法看到来自 CLK 的任何流量。 但我能够同时查看来自 SDI 和 CS SPI 线路的流量。

    此致

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  
    我发现它非常奇怪,你只能在 SDI 上的海上交通,而不是 Clk。  

    恐怕您的参考电路板可能会出现故障。  

    你是否有一个本地 FAE 你可以联系,看看他是否可以让你一个新的参考专家?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我们没有任何可以联系到的本地 FAE。

    此致

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anaand、  
    请给我一两天的时间,让我回到你的身边。  

    此致、  

    维森特