This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214Q1TM:CDCE6214Q1TM 时钟倍频器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214Q1TM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330981/cdce6214q1tm-cdce6214q1tm-clock-frequency-multiplier

器件型号:CDCE6214Q1TM

您好 TI

我想使用 CDCE6214Q1TM 将76.8MHZ LVCMOS 单端时钟转换为153.6MHZ LVDS 差分时钟,,信号链路如下图红线所示(__LW_AT__使用倍频器路由到输出?应用解决方案是否有任何问题),

 CDCE6214Q1TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图中存在一个错误、输出1-4无法从输入倍频器拉取。 OUT0可以从此频率拉取、但仅具有 LVCMOS 输出格式。 使用 TICSPro 可以更准确地应用器件。 对于您的频率和输出、您可以使用以下配置:

    此致!

    CRIS