This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:有关数据表修订版本的询问

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1328980/lmk03806-inquiry-regarding-datasheet-revision

器件型号:LMK03806

您好!

我的客户注意到 LMK03806的数据表已修改。

在修订版中、他们确认左侧显示为选项的电容器已更改为右侧的强制电容器、如下所示。

问题1: 为什么建议进行此更改?

问题2. 如果缺少这些电容器、器件运行中可能会出现哪些问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    建议使用0.1uF 电容器进行噪声滤波。 移除这些电容器后、器件更容易受到电源轨噪声的影响、而噪声会对性能产生较小的影响。 为了获得最佳性能、应安装这些电容器。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    谢谢你的答复。

    是否有报道称未使用这些电容器时、器件解锁时由于环境温度而出现问题?

    如果不是、是否存在器件根据环境温度解锁的问题?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    我将对此进行研究、如果我们看到这方面的报告、请告知您。 如果我能找到任何这种情况,请在本周结束前得到答复。

    假设此建议更改是针对输出电源引脚而不是 VCC1/VCC8/VCC9 (VCO、PLL 和电荷泵的电源、前一版本的文档中应已包含这些电容器)、我预计情况并非如此。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    到目前为止、我没有看到任何有关此解锁行为的报告。

    谢谢。

    卡德姆