您好!
我在我的 Windows 10笔记本电脑上运行 TicsPro、并使用使用 TICSPro_TCP.py 库中提供的函数的 Python 脚本使其实现自动化。
它都运行良好:TicsPro 启动后、加载设置后、应用程序开始在127.0.0.1:11000上侦听、现在它可以从刚刚创建的 TICSProTCPClient 对象接收指令。

当我尝试在另一台运行 Windows 11的计算机上执行相同操作时,TicsPro 进程不会打开任何端口,因此我无法 建立任何通信。

可以通过 cmd 命令验证这一点
netstat -aon
由于列出的所有活动连接都不与打开的 TicsPro 应用程序相关联。
我尝试停用防火墙并重新安装 TicsPro 多次,但没有成功。
您能帮助我解决此问题吗? 它是否与 操作系统有关?
提前感谢、
弗朗切斯科