This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:有关如何在不同电路板上的 LMK04828B 输出时钟之间实现确定性相位关系的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, TIDA-01021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327734/lmk04828-question-about-how-to-realize-deterministic-phase-relationship-between-output-clocks-from-lmk04828b-on-the-different-board

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: TIDA-01021

您好!  

我的测试设置如下图所示、信号发生器(E8257D)通过 PD1向不同电路板上相应 LMK04828B 的 CLKin0引脚提供参考10MHz 时钟、以实现通用时钟参考;

另一个演示板 通过 PD2向不同板上相应 LMK04828B 的 SYNC 引脚提供一次性同步脉冲,用于重置内部分压器。

在一次性同步后、我可以看到相应 LMK04828B 上5M 参考频率之间的对齐。 但它们之间仍然存在一些残余偏差、如下图所示、约为315ps。 在许多通电/断电过程中、会存在这种残余偏斜并发生变化、例如-36ps 或61ps。   相位关系似乎不是完全 确定的。 也许我的方式是错的。 那么、如何  在不同电路板上实现 LMK04828B 输出时钟之间的确定性和对齐相位关系呢?

提前感谢!

此致!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附加.TCS 文件

    e2e.ti.com/.../250M_5F00_PL_5F00_125M_5F00_SYSREF_5F00_5M.tcs

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一之前回复您。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William:

    添加了其他一些测试结果:LMK04828B 的 DCLKout 的125M 时钟输出。

    下面 是 不同电路板上三次上电/断电的两个 LMK04828B 的时钟波形。    很显然、这种残余偏斜变化。

    到目前为止、我在多个 LMK04828B 之间的同步过程中是否存在任何错误操作?

    提前感谢!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您可以 在此处找到有关同步多个 LMK04028的各种方法的应用手册。  这个 e2e 主题我认为应该回答您 在这里的问题。   

    如果没有帮助、请告诉我、您需要支持!

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William:

    非常感谢您的答复! 稍后、 我将阅读您提到的应用手册和 e2e 主题。

    但是现在、 请帮我检查一下上面的帖子、首先给我一些建议 ? 关于 同步多个 LMK04028的问题、 我已经 在不同板上完成了公共时钟源和发送至 LMK04828的对齐单同步脉冲。 我不对 LMK04828使用零延迟模式。 只有分频器复位 同时足以对齐两个 LMK04828B 上的时钟输出?   在之前的多 LMK04828B 同步期间、您是否会看到这种残余偏差和非确定性偏差?

    很抱歉我向您提出了很多问题。 再次感谢!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间,明天我再给你。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有分频器复位 同时足以对齐两个 LMK04828B 上的时钟输出? [/报价]

    否。  您的当前配置将无法实现确定性同步。  这是因为 SYNC 脉冲会将 SYSREF 分频器与与另一个 LMK04828上的 VCO 不确定的 VCO 输出同步、从而导致偏斜。

    为了创建确定性关系、您需要使用嵌套0延迟模式在您的输入和 SYSREF 信号之间创建相位关系。  然后、当您通过同步复位分频器时、您应该可以看到 SYSREF 信号而没有任何偏差。  我已经附加了一个更新的配置文件、其中包含必要的更改。   

    您可能还需要调整环路滤波器组件以实现锁定。   

    此致、

    将会


    e2e.ti.com/.../250M_5F00_PL_5F00_125M_5F00_SYSREF_5F00_5M_5F00_nested_5F00_0_5F00_delay.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,W ü,William:

    根据您的建议、我制作了 以下.tcs 文件、该文件 启用零延迟 SYSREF 模式和 SYNC。

    e2e.ti.com/.../250M_5F00_PL_5F00_125M_5F00_SYSREF_5F00_5M_5F00_ZDM-with-SYNC.tcs

    下面列出了该过程:

    1.使用此.tcs 对不同电路板上的相应 LMK04828B 进行编程。

    2. 使  SYSREF_CLR=1

    3.  分别使用发送到两个 LMK04828B 的 SYNC 引脚的外部 SYNC 信号

    4.使 SYNC_DISx =1且 SYNC_DISSYSREF =1

    5. 使 SYSREF_CLR=0,、然后 SYSREF_MUX=3 (连续模式)

    多次上电/掉电、5M 参考频率时钟恰好 出现180度相位差、

    时钟也是180度相位差

    目前、我记得 Input10M 参考时钟比输出5M sysref 时钟大 、该时钟环回 PLL1的 N 分频器。 它是否违反了"多时钟同步"应用手册中提到的 ZDM 第一条规则?  每个开/关相位差始终为180度。 相位关系似乎是确定性的、但不是一致性。

    我尝试将10M 参考时钟更改为5M 参考。 测试表明 5M sysref 时钟始终处于 相应阶段。

    非常感谢您!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    没错、10 MHz 并不会始终与正确的边沿对齐。  我很高兴您现在可以使用它。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,W ü,William:

    好的、我明白了。 有一个最后一个问题,这益智我:

    我发现这种  输入参考时钟优于输出 SYSREF 时钟的 SYSREF 零延迟模式   在 许多应用手册中都出现、例如" TI Designs:TIDA-01021、 适用于 DSO、雷达和5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计"。 在本手册中、 多通道时钟偏差测量的测试情况2使 LMK04828B 使用输入100MHz 参考时钟在单 PLL2模式下工作、并  在零延迟模式下将25MHz SYSREF 环回至 PLL2的 N 分频器。 这种情况还违反了 ZDM 的第一条规则、该规则要求 输入和输出 频率之间的 GCD 必须等于输入频率、因此频率规划不会导致确定的时钟相位、直接?因为如此、为什么 应用手册中的测试共源共栅2使用 此 ZDM?  我想这也是你在上一篇文章中给出的与.tcs 类似的情况(10MHz 输入参考时钟和5MHz 输出参考频率、在零延迟模式下、这个时钟回送至 PLL1的 N 分频器)

    提前感谢!

     

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    要求 输入和输出频率之间采用 GCD 的 ZDM 的第一条规则必须等于输入频率

    此规则适用于 只需要自动创建确定性  无需 SYNC。  但是、因为我们有一个同步脉冲来同步所有内容、 我们可能违反此规则 。  您的配置不再本质上是确定性的、而是在同步事件之后是确定性的。   

    希望这对您有所帮助、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William:

    我意外地读了下面的线程。 在该线程中、采用零延迟模式时、10MHz 输入参考时钟和2MHz 参考频率时钟环回 PLL1的 N 分频器。 Ajeet Pal 建议没有必要重置 参考频率分频器、因为如果每个 LMK 设备都在同一相位看到参考时钟、ZDM 已经确保了不同电路板上的输出参考频率边沿对齐。 但您说过、在没有同步的情况下、这种 ZDM 在本质上不再是确定性的。 所以,我  又感到困惑:(

    e2e.ti.com/.../lmk04828bevm-multi-chip-configuration-initially-in-phase-right-after-sync-pulse-then-come-out-of-phase

    提前感谢!

    此致!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    Ajeet 在此回答中不正确。  如果您继续读取该线程、您可以看到、如果没有同步事件、客户无法同步 sysref。   

    此致、

    将会