This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:LVCMOS 1.8V 输入可用吗?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1331811/cdclvp1102-lvcmos-1-8v-input-available

器件型号:CDCLVP1102

是否有任何方法不使用电平转换器 IC、

当为 CDCLVP1102 IC 使用具有3.3V 电源的 LVCMOS 1.8V 输入时?

搭配使用电阻分压器可能有效... 但是、阈值电压在高电压下

是否可以在 LVCMOS 1.8V 输入上使用串行电容器来使用 CDCLVP1102输出3.3V LVPECL?

如果有任何解决方案、请告诉我