This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:原理图审阅

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325418/lmk04821-schematic-review

器件型号:LMK04821

您好、

您可以帮助查看 LMK04821原理图吗?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-LMK04821.pdf

谢谢

BRS

吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kian、

    我会在周三之前回复您。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Will、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    软遵循这种情况、您是否有任何更新?

    谢谢

    BRS

    吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kian、

    很抱歉耽误我的时间、我将在星期一回复您、进行原理图审阅。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    软跟随这种情况。

    谢谢

    BRS

    吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kian、

     很抱歉耽误你的时间。  在这一周结束之前,安德烈将对其进行审查。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    我有几个问题:

    1.在 XTAL4上,即使所有的元件都是引脚5的 NC ,这不会造成任何问题,但由于引脚5是 NC 引脚,为什么您甚至有这些空间可以放置元件呢? 您为什么需要放置这些组件?

    2.注意到 XTL4是 HCMOS、为什么为该输入选择了电容器/电阻器? 这是 XTAL 的要求吗? 此外、还注意到了 XTAL5的相同拓扑。

    以下是我的评论:

    1.对于数字线路、引脚5、6、19、20 添加一个串联电阻器来限制从 MCU/控制器进入数字引脚的电流始终是一种好的做法。

    2.对于输出,我看不到端接。 请确保遵循数据表10.4节(第105页)中的指南建议。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的答复。

    1. 在 XTAL4上、即使引脚5的所有组件都是 NC、这不会引起任何问题、但由于引脚5是 NC 引脚、为什么您甚至有这些空间可以将组件放置在那里? 为什么需要放置这些组件?

    这用于 更改为差分输出 VCXO 的冗余,。

    。 注意到 XTAL4是 HCMOS、为什么为该输入选择了电容器/电阻器? 这是 XTAL 的要求吗? 此外,还注意到 XTAL5的拓扑相同。

    我只参考了我们 EVM 的电路、您能建议如何修改此电路吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian:

    我建议通过这种方式驱动用于 CMOS 端接的 CLKIN 和 OSCin 引脚(DS 的第104页):

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚