This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:启动时输出配置。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330815/lmk04828-configuration-of-the-outputs-when-start-up

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC34J45

您好!

我们 正在设计 LMK04828与 ADC (ADC34J45)相连的方案、并且我们需要知道当 LMK04828 通电后再 进行编程时 LMK4828输出是什么配置(即禁用还是启用)。

ADC34J45指示当 ADC34J45断电时、有必要避免来自 LMK4808的 CLK 输入。

因此、如果 LMK4808在所有输出均禁用的情况下启动、则 ADC34J45在断电的情况下不会损坏。

提前感谢。

此致、

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro、  

    我将对此进行探讨、明天再与您联系。

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro、

    LMK04828上电复位状态具有 所有 SDCLKout 和 DCLKout0/2/12均已禁用 。  所有其他输出将在启动时输出标称频率。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    非常感谢您的反馈。

    我知道当 LMK04828上电时、下一个时钟输出默认仅断电(编程前):

    - DCLKout0 / DCLKout2 / DCLKout12  

    - SDCLKout1/SDCLKout3/SDCLKout13

    我的理解是否正确?

    提前感谢。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro、

    倒也未必。  有三个寄存器将影响 SDCLKout_Y 的输出。  它在逻辑上等效于 "SYSREF 输出已启用"= ~CLKoutX_Y_PD 和 SDCLKout_Y_PD 和  SDCLKout_Y_FMT。  由于 SDCLKout_Y_PD 默认设置为0、因此所有 SDCLKout_Y 应在启动时关闭。  禁用 DCLKout_0/2/12时、您是正确的。   

    此致、

    将会