This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:可以测量从 CSB 上升沿到 MUXout 边沿的锁定时间?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1333210/lmx2572-lock-time-can-be-measured-from-csb-rising-edge-to-muxout-edge

器件型号:LMX2572

您好!

在 LMX2572上、要在完全辅助模式下测量锁定时间(寄存器设置完成到频率锁定)、在将 VCO_DACISET 寄存器写入 MUXout 边沿(MUXOUT_LD_SEL = 1)后从 CSB 上升沿进行测量是正确的方法?
如果是、 在本例中哪个 LD_TYPE 应该为0或1?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    您可以使用最后一个 CSB 信号作为触发点。

    LD_TYPE 应为=1、这样 LD 将检查 Vtune 电压是否锁定。