This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:JitterADD

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1331637/lmk00301-jitteradd

器件型号:LMK00301

在 LVPECL、Vcco=3.3V、156.25MHz、
LMK00301的 JitterADD (附加 RMS 抖动、集成带宽为10kHz 至20 MHz)的典型值:54fs、最大值78:fs。
在 LVDS、Vcco=3.3V、156.25MHz、
LMK00301的 JitterADD (附加 RMS 抖动、集成带宽为10kHz 至20 MHz)典型值:70fs、最大值:90fs。
但是、我们需要8fs 或更低的抖动才能满足我们的规格。
是否有具有 LVCMOS 输入的时钟分频器、LVPECL 输出 x1、抖动不超过8fs 的 LVDS 输出 x5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、要 检查您的抖动要求、我需要知道在8fs 或更低的抖动规格下测量的积分带宽和频率。  

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    感谢您的答复。

    积分带宽:20MHz。

    输入和输出频率:110MHz。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。  集成带宽通常在一定范围内、例如12kHz 到20MHz 或2MHz 到20 MHz。  您能解释一下吗?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    感谢您的答复。

    积分带宽为 12kHz 到20MHz。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有满足您所有要求的解决方案。  我可以推荐的最接近的是 LMK01000 、它可以接受单端输入、具有3个 LVDS 和5个 LVPECL 输出、尽管抖动较高(LVPECL @ 200 MHz 100Hz -20MHz 为65fs)、因此无法进行直接比较。

    此致、

    将会