This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1108:限值上的压摆率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1331239/lmk1c1108-slew-rate-on-the-limit

器件型号:LMK1C1108

我有一个具有1.8V 电源的设计、其中输入为25MHz 削波正弦。 V_IL、V_IH 和负压摆率在规格范围内、但正压摆率刚好在0.07 V/ns 之外。 不管怎样,它似乎运作良好,所以我想知道这种情况的潜在影响或风险是什么? 例如、我们被限制在-40°C 至+85°C 的温度范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    支持您的问题的应用工程师不在办公室、将在周一给您回复。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    在压摆率较慢的情况下、输出时钟上出现干扰的风险会增加。 输入不存在迟滞。 如果输入上有明显的噪声、部件也许会出现毛刺脉冲。 0.1 V/ns 正是我们模拟/测试的值。 我假设您的输入可能足够干净、不会引起任何问题、但在更极端的温度下可能不会如此。 如果您有任何其他需要、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在室温下看起来是这样的。 您希望哪种极端温度是最坏的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    我们只针对-40°C 到125°C 的额定温度范围进行了0.1V/ns 压摆率的特性评估;因此、我没有数据来告诉您它的行为是否符合预期。 这包括是应该在极冷还是极热条件下运行得更差、无论哪种方式、器件都可能导致 不必要的行为。

    此外、这个项目的体积和项目名称是多少? 如果您需要其他信息、请告诉我!

    此致!

    安德烈亚