This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1108:输入时钟压摆率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1332668/lmkdb1108-input-clock-slew-rate

器件型号:LMKDB1108

您好、团队成员:

在数据表中、 差分时钟时、输入时钟压摆率为最小0.6V/ns。 如果振幅为300mVpp、单端时钟是否会相同?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    输入压摆率需要是差分输入压摆率要求的0.5倍。 因此它必须是0.3V/ns。 这是因为对于差分信号、您需要减去每个引脚的滑动(正负)、这会使摆幅加倍。 如果您有任何其他需要、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚