This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:产品选择建议

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1332405/lmk04828-product-selection-recommendations

器件型号:LMK04828

TI 人很好

我的医疗客户最近尝试使用 LMK04828。 因为该芯片是医疗领域的明星产品。

客户想要20Mhz 输出、但当使用160MHz 输入时、LMK04828的最低输出为70MHz。

因此、我们希望找到另一个产品来重新评估。 您能向我推荐一本吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请确认我的问题。 客户希望使用160MHz 晶体振荡器生成20M 时钟输出。

      LMK04828是否可以实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    您可以使用 LMK04828从160 MHz 信号生成20MHz 输出。  客户是只想产生不同的频率、还是也需要进行抖动消除?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    在我们通过电子邮件解析时关闭此主题。

    此致、

    将会