This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:关于 SA555DR RESET 引脚的输入时序

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1333579/sa555-regarding-the-input-timing-of-the-reset-pin-of-sa555dr

器件型号:SA555

在输入 Vcc 电压之前、向复位端子输入信号是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不可以、当断电时、高于 Vcc 值将为零伏的复位引脚可能会对器件造成永久损坏或影响其可靠性。 复位可以跟踪 VCC、但不应超过 Vcc。  

    此致、

    克里斯·费瑟斯通