This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:CLKIN0/1 PLL1基准输入100MHz

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1332724/lmk04832-clkin0-1-pll1-reference-input-100mhz

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828
您好!
我们有一个关于 LMK04832/LMK04828的问题、  
在我们正在处理 的新项目之一中、LMK04832将用于向 Xilinx RFSoC 生成时钟。
  • 客户提到了输入外部时钟的选项、因此我们正在考虑将外部时钟输入馈送到 LMK04832的 CLKIN1
  • 外部输入时钟为100MHz、具有-150dBc/Hz 的良好相位噪声
  • 到 CLKIN0的板载参考时钟输入、CLKIN0也是一个100MHz OCXO 部件: KNBNTE100MFNFCAB
  • OSCIn 输入还将是100MHz VCXO
     
我们的疑问是、
  • 可以将100MHz 的 PLL1参考时钟
  • PLL1的 PFD 有问题吗? 和 N 分频器、因此存在较大的
  • 对于这种情况、您建议 PFD 的价值是多少? 因为 PLL1的 Fpd1是40MHz
请您对此事提出建议。
 
注意:在之前的应用中、我们将 CLKIN0的 TCXO 10MHz 用作 PLL1基准输入、PFD 为0.1/ 1MHz。
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    Unknown 说:
    PLL1的 PFD 是否会有任何问题? 高 R 和 N 分频器[/报价]

    根据上面的解释、我的理解是您要向 LMK04832馈送100MHz 信号、然后输出将馈送到您的 LMK048XO-VCXO 的100MHz 100MHz、因此 R/N 分频器的大小应该不会有问题、 实际上、您可以将每个除以3并锁定 PLL1。 下图显示了所述配置的一个示例(忽略 PLL2)。

    Unknown 说:
    PFD 有什么价值、您建议用于此案例? 因为 Fpd1是 PLL1的40MHz [/报价]

    由于有一个 VCXO 用于清理信号、因此 PFD 频率无关紧要、它低于40MHz。 通常、我们建议客户最大限度地提高 PFD、因为较高的 PFD /较低的 N 分频器将产生更干净的信号。 但是、由于 VCXO 及其清除信号的性质、以及您已经在输入非常干净的信号(如您所说的-140dBc/Hz)、因此 PFD 频率无关紧要。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:  

    感谢您的答复。

    我认为我们必须保持 PLL1的 PFD 较低、从而获得更好的性能。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换而言之、更高的 PFD 将带来更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢,好的。 谢谢、Andrea