This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:在 PCBA 制造商处编程、最佳解决方案...

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, TICSPRO-SW, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1333082/cdce6214-programming-at-pcba-manufacturer-best-solution

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SWUSB2ANY

嗨论坛

PCB 上有一个 CDCE6214、用于提供 CPU 时钟。

这意味着在 PCB 制造商进行电路板 测试期间、我们必须通过连接到 I2C 总线的一些测试点对来自外部源的 CDCE6214进行编程、因为板载 CPU 此时不工作(由于缺少时钟)。

对于原型、我们使用了 Arduino 作为 USB 到 I2C 转换器、并为此使用了 Matlab 脚本。

TI 或某些第三方公司是否有更专业的解决方案来通过 PCB 制造商的串联生产实现此目的?

您的 TICSPRO-SW 与 USB2ANY 接口是否一起用于 EVM?

此致研发高级工程师 Martin De Lange

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    TICS Pro 软件可用于在 EVM 上对器件进行编程、但对于生产环境而言不那么重要。

    获得 EEPROM 文件后、有第三方编程公司(如 Arrow)可以大规模执行定制编程以进行生产。

    此外、我们可以为自定义 EEPROM 旋转提供内部 EEPROM 编程。 请通过电子邮件与我本人和 Hannes Estl 联系、共同探讨 EEPROM 定制事宜。

    谢谢。

    卡德姆