This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:[CDCM9102RHBR]配置时钟输出格式

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334038/cdcm9102-cdcm9102rhbr-configuration-clock-output-format

器件型号:CDCM9102
主题中讨论的其他器件:LMK3H0102

您好、TI 专家!  

您能否验证如何配置 OS[1]配置引脚以格式化 PCIe 参考时钟?

  • OUT0:LVDS 时钟输出格式
  • OUT1:HCSL 时钟输出格式。  

似乎数据表显示输出模式为 LVDS 或 LVPECL。  

数据表第15页显示了如何将 LVPECL 端接至 HCSL。  

如果输出格式设置为 LVPECL、OS1 =高电平、OS0 =低电平、  

对于 LVDS 输出格式、是否应将 OUT0从 LVPECL 端接至 LVDS? 如果是、您是否建议了终止方法?

此致、

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    这可以通过将两个输出设置为 LVPECL (OS1 =高电平、OS0 =低电平)、然后使用外部终端转换为 LVDS 和 HCSL 来实现:

    此外、LMK3H0102本身能够支持 LVDS 和 LP-HCSL (功耗较低、不需要 HCSL 所需的外部端接电阻器)。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kadeem、Awesome 的支持;您能指出您在哪里可以参考上面显示的 LVPECL 至 LVDS 终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档中的图像: https://www.ti.com/lit/an/scaa059c/scaa059c.pdf

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cris。 这是非常有用的。