This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:带 EEPROM 的启动条件

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, LMK03328, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1333491/cdce913-start-condition-with-eeprom

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件: LMK03328CDCE6214

大家好!

您可以问 CDCE913吗?


CDCE913是否可以在 EEPROM 寄存器设置下开始运行?
例如、LMK03328具有硬引脚模式(ROM)和软引脚模式(EEPROM)。
CDCE913仅具有 软引脚模式(EEPROM)?


关于 、CDCE913是否有 EEPROM 返回初始状态(出厂默认配置)的任何方法?
此问题的背景是、客户询问他们想要使用出厂默认配置确认 EEPROM 数据。
(我们不知道 EEPROM 上实现了哪些数据。)

此致、

松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松原市

    1. CDCE913仅作为选项从 EEPROM 开始。 此器件没有内部 ROM。
    2. 默认 EEPROM 配置的详细信息如下:

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣卡德姆

    感谢您的答复。

    我们想确认的是、 CDCE913中的任何方法可以让 EEPROM 返回初始条件。
    客户在写入 EEPROM 数据以配置其设置后、是否有任何方法可以恢复到 出厂默认配置? 抑或不是?

    此致、

    松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCE913没有返回到初始状态的方法。 我们的一些器件(如 CDCE6214)具有回退模式、允许器件绕过 EEPROM 读取并恢复出厂默认设置、但 CDCE913不具有此模式。  

    但是、您可以将 EEPROM 重新编程为原始默认设置。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS 圣

    非常感谢您的答复。

    CDCE913没有返回初始状态的方法。 [/报价]

    "好了,我们去了。"

    您可以将 EEPROM 重新编程为原始默认设置。  [/报价]

    ->这是否意味着需要将默认设置数据重新编程到 EEPROM?

    此致、

    松本浩隆


    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松原市

    -->这是否意味着需要将默认设置数据重新编程到 EEPROM?

    是的。 为方便起见、数据表中的第9节:寄存器映射详细介绍了默认寄存器设置。  

    此致!

    CRIS