This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:TICS-Pro 问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334574/lmk04832-tics-pro-issue

器件型号:LMK04832

尝试使用 TICS-Pro 频率规划器时、我看到一条错误消息"Python 错误:未定义全局名称'Frame'"。

Python 脚本..\LMK04832\freqplanner.py (第195行)似乎是问题发生的地方。  请提供任何协助。

我会在 v1.7.7.2和 v1.7.7.1中看到相同的问题。

任何帮助都会被深深感激...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们好像忘记导入 Fraction 类。 在您引用的文件中的某个位置、靠近顶部(例如第7行或第9行)、from fractions import fraction按如下方式插入代码:

    我将在下一个版本中修复它。 感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题解决了!  感谢您的快速响应!