This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:当使用基准电压切断 PLL 电源时会发生什么情况?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1335768/lmx2820-what-will-happen-when-power-down-the-pll-with-reference-is-in-on-condition

器件型号:LMX2820

在断电模式下、基准输入引脚可提供的最大输入功率是多少?

我在断电条件下提供0dBm 100MHz 参考。 它是否会导致 PLL 故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、即使在 PLL 没有 Vcc 电源时有一个 OSCin 信号、它也不会损坏 PLL。