This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1332254/lmx2820-lmx2820

器件型号:

您好!

在我们的下一个项目中、我们将使用 TI 的 LMX2820 22.6GHz 宽带 PLLatinum 射频合成器。  

在我们的设计中,我们每10ms 对 PLL 进行一次调谐 ,频率变化为8GHz - 20GHz ,步长为1GHz.随机在一段时间的单位电源在17GHz 频率调谐后,我们面临解锁问题和数据读取(地址: 4A、第14和第15位为3、其对应于 PLL 无效)、问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aathimoolam:  

    LD 引脚是否也报告解锁?

    如果您对相同的寄存器进行重新编程以再次更改频率、rb_LD 将报告相同的情况(0x03)?  

    请注意、LD 引脚是更可靠的锁定指示器、有时 rb_LD 报告 PLL 已解锁、但 LD 为高电平、这意味着 PLL 实际上已锁定。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    无法在单元级别访问 LD 引脚、但在频谱范围内、我看到17GHz 信号已解锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aathimoolam:  
    这种干扰是否可以复制?  
    您是否正在使用 instacal?  
    您能否逐步提供您的编程序列?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用 instacal、找不到干扰。

    最初、 信号锁定在一个特定频率、在移除 oscin 参考频率后、信号被解锁、但锁定检测状态未在寄存器(R74"4a")中更新、它仍然发现数据为"8FED"(状态为锁定)什么可能是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aathimoolam:

    那么 LD 引脚呢?  
    即使 OSCin 被移除、LD 引脚是否为高电平? LD 是用于指示 LMX2820锁定状态而非 rb_LD 的更可靠指示器。

    此致、

    维森特