This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:通过 LMX2595的基准信号以基准频率的整数倍生成杂散信号

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMK61PD0A2, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334119/lmx2595evm-the-reference-signal-passing-through-the-lmx2595-generates-spurious-signals-at-integer-multiples-of-the-reference-frequency

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595、、 LMK61PD0A2

你好,  我观察到一个令我困惑的现象。

当 LMX2520的基准信号设置为125MHz 时、不管输出频率是多少、都会有3.5GHz 的杂散输出(接近-70dBm)、这似乎是基准频率的高次谐波。 我没有找到有关 LMX2595参考频率杂散或 PFD 杂散的任何规格。 LMX2595的性能是否正常?

此外、当我使用 SMW200A 和 Reference Pro (LMK61PD0A2)提供的125MHz 基准测试 LMX2595EVM 时、我观察到了相同的现象。 这是我的 TICS Pro 设置、3.5GHz 杂散接近-75dBm。

当我将参考频率更改为130MHz 时、3.5GHz 伪波消失。 初步确定此杂散信号是由 OSCin 或 PFD 引起的。 能否消除或减少此杂散信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    在 PLL 锁定后、尝试执行程序 r2[10]=0、这样将停止配置中等于 fosc 的内部状态机时钟。

    确保在执行 VCO 校准之前将该位设置回=1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的即时回复。 程序 r2[10]=0可以使用。 它改善了 N×125MHz 的杂散、尤其是125MHz 和375MHz 的杂散、从-70dBc 降至-90dBc。 但是、它对3.5GHz 处的杂散没有显著影响。  

    有没有其他可能的方法可以降低3.5GHz 的杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    尝试设置 OUT_ISET = 3、这会将总输出功率降低约1dB、但3.5GHz 杂散将降低约5dB。 这些是从我的 EVM 获取的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    它在我的 EVM 上似乎无法正常工作、对3.5GHz 杂散的影响很小。 但是、125MHz 和375MHz 的杂散大幅减少。 我认为您的建议仍然是改善低频下 OSCin/PFD 杂散的好方法。 这对我来说已经足够好了。

    非常感谢!