This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:同步输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334179/lmx2571-simultaneous-output

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件:LMX2572

您好!

根据数据表、"该开关也可配置为1:2扇出缓冲器、从而同时在两个输出端提供信号。"

两个输出之间的时间差是多少? 有什么法规吗?
由于只有一个 PLL 系统、因此两个输出似乎根本没有时间差。

当客户评价它时、他说、"不是同时进行。"
(但我认为很难测量时间轴的差异、尽管它取决于频率。)

使用另一个产品来确保时域中并发是不是更好?
由于 LMX2572具有相位调整功能、
我应该推荐它吗?

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:  

    输出没有差异。  
    我不是完全确定您在这里问什么。  

    两个输出均可启用/禁用。  

    [quote userid="336910" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334179/lmx2571-simultaneous-output 当客户评估它时,他说,"不是同时。"
    [/报价]

    您能详细说明一下吗?  

    [quote userid="336910" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334179/lmx2571-simultaneous-output 是否最好使用其他产品来确保时域中的并发性?

    客户能提供时钟树、我能提供建议吗? 客户是否有任何功能要求、如相位调整、SYSREF 等?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:
    感谢您的回答。

    我们也觉得 TX/RX 输出是一样的、但是客户抱怨不同时、所以我们问了一下。

    我将 获取客户的 TICS-Pro 文件并检查设置。

    此致、
    广志