This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820EVM

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1335252/lmx2820evm-lmx2820evm

器件型号:LMX2820EVM

您好!

因此、当从一个频率更改为另一个频率时、我要验证该特定部件的锁定速度。 在本例中、我将合成器的输出从15.5GHz 调节到16.6GHz。 我为基准100 MHz 和频率输出启用了倍频器、因此我启用了 DBLR_CAL_EN。 我按照 GUI 中 EVM 帮助菜单中的步骤配置合成器进行即时校准、配置 Rcal_EN 进行 VCO 校准。 验证是否已配置 INSTCAL 后、我使用突发模式写入寄存器36和43以调整输出频率、并执行对寄存器0的写入以执行校准。 我用一个示波器通过 TP_LD 测试点监视锁定检测、并设置为在锁定检测的下降沿触发以捕捉合成器频率发生变化从而产生解锁 PLL 的情况、并测量锁定检测随新频率上升的时间。 我使用了 TI 提供的 SIMPLatinium、并确定在 EVM 上实现的 PLL 具有大约30us 的锁定时间。 目前、我将测量锁定时间约为80us、因此还有额外的50us 时间无法解释。 我期望合成器的跳频大约为2us 到3us。 我想知道是否需要进行某种配置来缩短合成器的锁定时间。  

突发模式命令:

带跳频功能的锁定检测恢复:

Delta X 为84uS、抱歉分辨率错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brogan:  
    只是为了确认、您是否按如下方式设置 InstaCal?

    建议的即时校准编程序列:
    1.使能所有的双缓冲位

    2如果需要 VCO 倍频器、请启用 INSTCAL_DBLR_EN
    3. VCC 为器件加电
    4.对所有寄存器进行编程、使器件锁定到 5650MHz (INSTCAL_EN = 0、FCAL_EN=1、INSTCAL_PLL_NUM =根据您的配置)
    5.锁定后、对 INSTCAL_EN = 1进行编程

    6.编程 FCAL_EN = 1

    7.等待100ms
    8.编程 FCAL_EN = 0

    9. InstantCal 完成

    请参阅以下有关锁定时间及其改进方法的附加说明。  
    https://www.ti.com/lit/an/snaa342/snaa342.pdf?ts = 1710182642647&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMX2820

    https://www.ti.com/lit/an/snaa336a/snaa336a.pdf?ts = 1710182669666

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我按照这个过程进行操作、当您说在第6步中 Program FCAL_EN=1时、这是通过启用 FCAL_EN 并在 GIU 中对 VCO 进行编程来实现的。 第8步后、我在测试期间应该保持 FCAL_EN=0吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brogan:  
    是的、FCAL_EN 应保持低电平。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     另外、当我运行配置即时校准步骤4时、我注意到5650GHz 正在以5.6GHz 的频率从射频端口输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁定检测在此期间也会启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在第9步之后、如果每当我更改频率并执行 VCO 调优时、在执行瞬时 CAL 后让 FCAL 关闭、则锁定检测无限变为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也许我意识到了我的问题... 一旦启动 Instant Cal、我应该只调整 INSTCAL_PLL_num 而不调整 GUI 输出合成频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我想在运行突发模式脚本时未正确设置合成配置、锁定时间约为50mS ... 此外,即使在执行 InstantCal 过程之后,InstantCal 按钮也保持灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brogan:  
    应该是5650 MHz、肯定有了新的发展。