This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:盖子和散热器接地说明

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1335184/lmk04832-sp-clarification-on-lid-and-sink-grounding

器件型号:LMK04832-SP

器件上是否有焊盘需要接地以将盖子接地? 如果是、此焊盘位于何处?

散热器方面。 将此散热器焊接到电路板上是否唯一将其接地的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在寻求有关此示例的盖子接地说明。 数据表指示盖子已连接到 DAP 并且应该接地。 如何验证此焊盘是否接地?

    另外、在散热器上、由于数据表显示"将接地焊盘电子连接到散热器和密封环"、因此有点不清楚。 这是否意味着需要将散热器焊接到地以将其接地? 或已经接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimas:

    我同意封装图中的注释不是那么清楚、并且我将看看我能否对其进行更改。

    在数据表的第5页、我们有 更好的陈述: 金属盖在内部接地并连接到 DAP  

    芯片连接焊盘和金属盖在内部连接。  芯片连接焊盘通过芯片主体接地。  封装上只有一个接地引脚(引脚7)、大部分接地电流将通过芯片流向 DAP 和电路板上的散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kirby! 因此、从技术角度而言、如果我选择不将散热器焊接到电路板上、盖和散热器都将在内部连接到接地引脚7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    是的。 如果您有任何其他需要、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚