This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:帮助了解这些 TI 器件是否为正品

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, SE555, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336255/se555-help-knowing-if-these-ti-parts-are-genuine

器件型号:SE555
主题中讨论的其他器件:LM358TL072

我已经知道、在选择和选择 TI 器件时、我制造 PCB 的地方可能会使用非 TI 器件。

我浏览了从 Mouser 购买的大多数 TI 运算放大器、其中只有一个没有 TI 标识。

与我的版本中使用的运算放大器相比、使用的两个运算放大器没有 TI 标识、因此我也开始有点怀疑这些器件是否是原装。

感谢您对此提供任何帮助。 此外,我不知道这是否是提出这项关注的适当媒介。

以下是三张图片。 两个是 TL072和 SE555、其中未显示 TI 标识、第三个是 LM358、其中显示 TI 标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 标识不一定是所有 TI 器件的标记、因此您无法使用该标识来验证它是否来自 TI。  通常、如果您从获得批准的供应商处购买了器件、则它们应该不会有任何问题。  但是在 e2e 论坛上这个问题我们无能为力、它需要技术支持。  请联系从(Mouser)购买这些产品的经销商进行验证。

    此致、
    迈克