This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:需要有关频率能力、输出功率和相位噪声的信息

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1336325/lmx2594evm-require-the-information-on-frequency-capability-and-output-power-as-well-as-phase-noise

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好、先生!

我将继续询问 LMX2924合成器的频率输出功能以及其测量相位噪声图的可用性。

我们需要以下输出频率和输出功率:

  • 15 dBm:1800 MHz   
  • 15 dBm:2000 MHz
  • 15 dBm:2200 MHz
  • 15 dBm:2400 MHz
  • 15 dBm: 2600 MHz
  • 15 dBm: 6720 MHz  
  • 15 dBm:8960 MHz
 
 
标准相位噪声性能应为 -150dBc/Hz @10kHz、频率稳定性应为≤±1ppm。

您能否向我们详细介绍 LMX2924合成器可以生成的输出频率范围? 此外、我们非常希望获得此合成器在上述频率下测得的相位噪声图。

这些信息对于我们的 CW 应用至关重要,我们非常感谢您在提供这些详细信息方面提供及时的帮助。

期待您的答复。


谢谢。此



致、 拉什米 射频管理器 船舶电气设备 rashmi.gupta@marineelectricals.com