This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:具有 AFE7900EVM 上的抖动清除器功能

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1335939/lmk04828-jitter-cleaner-function-on-afe7900evm

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM

团队、

您能解释一下 AFE7900EVM 上抖动清除器的功能吗?

我们可以向客户推广此器件的具体优势是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、因此抖动清除器的用途是使用脏时钟源进行清理、然后生成各种可以同步的时钟频率。  在您的情况下、 JESD204B 通信需要生成特定频率和相位对齐的 SYSREF 信号。   这一特定的抖动清除器可以为 JESD204B 器件计时、这是一个主要特性。  另一个关键特性是抖动消除功能、该功能可以获取脏参考时钟并将其平滑、以产生低抖动输出。  LMK04828是 符合 JESD204B 标准的抖动清除器、但我们最新推出的符合 JESD204B 标准的抖动清除器是 具有更新功能的 LMK04832。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Will、这很有帮助!