This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:从器件开始运行到输出频率所需的时间

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1334723/cdce913-required-time-which-is-from-device-start-operating-to-output-frequency

器件型号:CDCE913

大家好!

您可以问 CDCE913吗?

您能否告知我们 从器件开始运行到输出频率所需的时间?

1.上电后、器件启动<-等待延迟的时间是多少?
2.通过 I2C <-进行寄存器设置取决于 I2C 的速度。 (地址范围:0x00~0x1f)
3.在"2"之后,开始输出频率<-寄存器写入之后,等待延时的时间是多少?

我们希望确认"1"和"3"。


此致、

松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在明天之前为您收集这些信息。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -我们建议在上电和 I2C 通信之间等待~10ms。  

    -通常需要 在10ms 内,部件开始输出后写入寄存器。

    此致!

    CRIS